This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:无法与 XDS110连接-错误1135

Guru**** 2517390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410184/tms320f28p550sj-unable-to-connect-with-xds110---error-1135

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

您好!

我正在使用 TMS320F28P550SJ 微控制器测试电路板、但无法通过 JTAG 进行连接。

电源正常、微控制器退出复位状态。

我尽量遵循论坛和 TI wiki 上的所有建议、但没有成功、当前的引导模式设置为"SCI/等待引导模式"。 如果我尝试连接到电路板、则出现此错误(-1135):

我试图将 JTAG 时钟降低到100kHz、并从 Code Composer CCXML 编辑器执行"测试连接"、结果不错。 测试输出附加在以下文件中。

e2e.ti.com/.../JTAG_5F00_test_5F00_connection_5F00_result.txt

如何进一步调查该问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是 在使用 TI 电路板还是在使用您自己的电路板?

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是定制电路板。

    谢谢

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Angelo。 我将暂时关闭这个主题、因为我们支持离线操作。