请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P550SJ 工具与软件:
您好!
我正在使用 TMS320F28P550SJ 微控制器测试电路板、但无法通过 JTAG 进行连接。
电源正常、微控制器退出复位状态。
我尽量遵循论坛和 TI wiki 上的所有建议、但没有成功、当前的引导模式设置为"SCI/等待引导模式"。 如果我尝试连接到电路板、则出现此错误(-1135):
我试图将 JTAG 时钟降低到100kHz、并从 Code Composer CCXML 编辑器执行"测试连接"、结果不错。 测试输出附加在以下文件中。
e2e.ti.com/.../JTAG_5F00_test_5F00_connection_5F00_result.txt
如何进一步调查该问题?
谢谢