This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:电机控制 MCU、逆变器和工具链选择

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-3PHGANINV, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411574/launchxl-f28069m-motor-control-mcu-inverter-and-toolchain-selection

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、MOTORWARE、 BOOSTXL-3PHGANINVC2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

工具与软件:

我们正在设计电机控制系统、并具有以下目标:

  1. PMSM 或 IPM 电机
  2. FOC
  3. 正常运行和再生
  4. 速度或扭矩控制
  5. 可能使用正交传感器、但我们想要评估无传感器
  6. 使用 MATLAB 和 Simulink 进行控制系统评估、仿真、调优和可能的代码生成
  7. 最大电压<60 Vdc
  8. 最大电流20-30安培
  9. 我们有额外的要求、但我不能在公共论坛上披露

首先、MATLAB 推荐使用  LAUNCHXL-F28379D 和  BOOSTXL-DRV8305。 我不确定这些是否是符合我们要求的最佳选择。 TI 网站上还不清楚哪个工具集最适合:InstaSPIN-FOC、InstaSPIN-MOTION、MOTORWARE、MotorControl SDK 或其他器件。

  • C2000系列是我们的最佳选择吗?
  • 您是否推荐  LAUNCHXL-F28379D?
  • 您是否推荐 BOOSTXL-DRV8305? 对于初始开发和评估、我们可以放宽要求。
  • 我们应该考虑 BOOSTXL-3PHGANINV 或其他器件吗?
  • 您推荐哪些开发工具?

谢谢!

自然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nat:

    [报价用户 id="622550" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411574/launchxl-f28069m-motor-control-mcu-inverter-and-toolchain-selection "]
    • 最大电压<60 Vdc
    • 最大电流20-30安培
    [报价]

    以上因素将决定您的逆变器级(基于 DRVx 或 GaN 的 Boosterpack)。  DRVx 论坛可以为器件选择提供更好的指导、尤其是关于最新器件的指导。

    [quote userid="622550" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411574/launchxl-f28069m-motor-control-mcu-inverter-and-toolchain-selection 开始、MATLAB 推荐使用  LAUNCHXL-F28379D 和 BOOSTXL-DRV8305 。 我不确定这些是否是符合我们要求的最佳选择。 TI 网站上还不清楚哪个工具集最合适:InstaSPIN-FOC、InstaSPIN-MOTION、MOTORWARE、MotorControl SDK 或其他东西。[/QUOT]

    MathWorks 为 C2000器件提供了许多 Simulink 模型示例。 F2837x 是否是适用于您的应用的正确器件取决于您的要求。 我们有 F28002x / 003x / 0013x / 0015x 等更新的选项、它们可能更适合您的应用。 不过、Simulink 模型支持会因设备而异、但您也可以在设备之间进行移植。

    对于 SDK、建议使用 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 获得最新的器件支持和电机控制解决方案。

    [报价用户 id="622550" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411574/launchxl-f28069m-motor-control-mcu-inverter-and-toolchain-selection "]
    • 您是否推荐  LAUNCHXL-F28379D?
    • 您是否推荐 BOOSTXL-DRV8305? 对于初始开发和评估、我们可以放宽要求。
    • 我们应该考虑 BOOSTXL-3PHGANINV 或其他器件吗?
    • 您推荐哪些开发工具?
    [报价]

    所有这些都适合入门、而且 Mathworks 模型已支持这些电路板。 但这些器件(C2000和 DRV)可能不同于您为产品选择的器件、因为您应该根据自己的要求查看器件规格。

    此致!

    Kevin