请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M、controlSUITE、 C2000WARE
工具与软件:
我正在尝试将 LAUNCHXL-F28069M LaunchPad (LAUNCHXL-F28069M 评估板| TI.com)与 C2000和 controlSUITE 提供的示例代码配合使用。 在这两种情况下、我都在尝试切换 GPIO 引脚、但每当我运行代码时、调试器总是卡在 DATALOG_ISR 上、不会沿着 main ()函数移动以切换 GPIO 引脚。 为什么会发生这种情况、是否有任何方法可以将其关闭、以便我可以在没有中断的情况下测试外设?