This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:controlSUITE 和 C2000示例代码卡在 DATALOG_ISR 上

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, LAUNCHXL-F28069M, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410258/tms320f28069m-controlsuite-and-c2000-example-code-stuck-on-datalog_isr

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M、controlSUITE、 C2000WARE

工具与软件:

我正在尝试将 LAUNCHXL-F28069M LaunchPad (LAUNCHXL-F28069M 评估板| TI.com)与 C2000和 controlSUITE 提供的示例代码配合使用。 在这两种情况下、我都在尝试切换 GPIO 引脚、但每当我运行代码时、调试器总是卡在 DATALOG_ISR 上、不会沿着 main ()函数移动以切换 GPIO 引脚。 为什么会发生这种情况、是否有任何方法可以将其关闭、以便我可以在没有中断的情况下测试外设?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    您使用的是 C2000Ware 中的哪些示例代码?

    此致、

    Aishwarya.