This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2810:正在寻找将在未来至少15年可用的下一代 DSP+ MCU ASIC 解决方案

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810, TMS320F28P550SJ, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397227/tms320f2810-looking-for-next-generation-dsp-mcu-asic-solution-which-will-be-available-for-at-least-next-15-years

器件型号:TMS320F2810
主题中讨论的其他器件: TMS320F28P550SJTMS320F28388D

工具与软件:

团队成员、您好!

我们正在寻找下一代 ASIC 解决方案、该解决方案将在 DSP、MCU 和成本方面与现有 TMS320F2810解决方案具有可比性或更好的性能、并且还将提供至少未来15年的支持。 您能不能帮我找到适合相同情况的一个。

谢谢。此致、

Ameenu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正在等待回复。 请尽快回复。

    谢谢。此致、

    Ameenu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新一代同类器件更是如此

    TMS320F28P650DK 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    TMS320F28P650SK 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    它们可作为双 CPU 或单 CPU 子系统提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。 一个问题是 TMS328F28P650SK 提供 ADC 采样率最大3.92MSPS、这很难与我们大约为2 -3MHz 频率的信号连接、而现有 TMS320F2810能够高达12.5MSPS。 因此、它可能不适合作为替代方案。 但是、由于现有 ADC 没有外部 ADC、因此增加外部 ADC 的成本会更高。 您如何思考选择合适的方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们所说的第3代器件(65nm 闪存)、我们降低了 ADC 速度、但增加了更多具有额外功能的 ADC 转换器/模块。

    P65x 具有3个 ADC、并包含硬件过采样。

    立即宣布、TMS320F28P550SJ 系列拥有5个带硬件过采样的 ADC。

    TMS320F28388D 有4个 ADC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这让我更加困惑。

    1.如果使用一个通道、可以为 P650器件提供的最大采样率是多少? 它像是3x 3.92= 11.76MSPS 吗?

    2.正如您说过的、如果我使用  TMS320F28P550SJ、那么它是否符合下一代 DSP 的要求以及比现有的 TMS320F2810更好的性能? 如果我使用单通道、 我们可以将最大采样率视为5倍3.92 = 19.6MSPS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ameenu,

    1. 如果我使用一个通道、那么我可以为 P650器件提供的最大采样率是多少? 它是否类似于3x 3.92= 11.76MSPS?

    a1)不可以、单通道的最大值是您提到的3.9MSPS。  

    我将在这里介绍一些背景信息、C2000系列微控制器主要面向实时控制应用;在这些应用中、有多个模拟输入(通常低于1MHz BW)需要快速进行采样/转换、而且还需要彼此同时进行采样/转换。  我们的第1代/第2代器件具有12.5MSPS 的采样速率、同时双采样保持速度快于我们的第3代 ADC、但在共入射采样方面仍然存在一些限制。  

    第3代器件的策略稍有不同、即放置多个中速 ADC、以改善同次采样方面。   因此、在单个器件上可看到4个甚至5个 ADC。  如果我们认为这些模拟输入中的每一个都来自不同的源、这将提供的有效采样率为#ADC x 采样率、因此对于上述3x3.92MSPS = 11.76MSPS 是有效的。

    但是、对于单个输入、这不会带来任何好处、因为我们只会以3.92MSPS 的最大速率在多个 ADC 上对相同的输入进行采样。  此外、如您所述、对于以这种速度运行的转换器而言、2 -3MHz 输入现在接近/超过奈奎斯特限值、这将从数学角度影响模拟信号数字表示的良率。

    2. 正如您所说的、如果我使用  TMS320F28P550SJ、那么它是否会符合下一代 DSP 要求以及比现有的(TMS320F2810)更好的性能? 如果我使用单通道、 我们可以将最大采样率视为5倍3.92 = 19.6MSPS 吗?[/QUOT]

    遗憾的是没有。  虽然我们在 HW 中添加了更多特性、例如过采样支持、最小值/最大值检测、平均值计算、但 ADC 的最大采样率在此处不受影响(影响的是控制环路有可用转换值的时间)。

    就与 F281x 处于同一范围内的下一代 ADC 而言、我想看看 TMS320F28335系列器件。  这可以保留类似的12.5MSPS ADC、但增加了增益和偏移规格的改进、以及提供 F281x 所没有的偏移校正功能。  该器件还添加了浮点支持、并具有与 Chris 在第3代器件上提到的类似的外设。  

    该器件比 F281x 更新了大约7年、并且拥有庞大的客户群。  我要参阅 TI 的 EOL 政策、至少5年前没有任何器件需求/订单、甚至可以考虑 EOL 选项。  即使这样、我相信我们也会在有停产计划时通知客户群、并提供一些终身购买选项等  因此、我认为您的设计中仍然可以使用 F281x 或 F2833x。

    最后、这两种器件均由 TI 制造、并使用我们的制造工厂、因此我们可完全掌控任何生命周期决策。

    如果您有任何其他问题或茧、敬请告知。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    感谢您的详细解释和有见地的答复。 有一种方法可以摆脱最新一代 MCU 提供的单个通道采样限制。 请在下面找到该问题并验证其是否正确?

    1.为了满足与 MCU 的内部 ADC 连接的信号的12MSPS 要求、我们可以将同一信号连接到最新一代 MCU 的多个内部 ADC 模块、并创建原始样本缓冲器、该缓冲器将是一个逐个样本的阵列、如下所示。 当然、采样应在每条通道的不同时序下进行、以满足高采样率要求。 最终、 除了外部 ADC、它还能满足我们应用的最大信道能力和采样要求。 这种方法是否适用于我们? 您的想法是什么?  

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ameenu,

    存在一个细微的问题、这将限制这种方法。  较新器件上的 ADC 仅支持  ADC 之间的同步采样、因此不能通过此限制对 ADC A、B、C、D 等的采样进行相位调整。  

    不过我要补充一点、如果只看12位模式、我认为从 ADC 到 ADC 的噪声干扰就不会像在16位模式下那样糟糕。  也就是说、我们可以尝试您提到的这种方法、及时错开 ADC SOC 以获得更高的吞吐量。  ADC 之间在增益/偏移误差方面会有一些变化、但我认为尝试一下至少能表明这对于您的系统来说是可以接受的。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    经过仔细分析、我们提出了一个推进下一代 MCU/DSP 的解决方案、该解决方案将与现有解决方案(TMS320F2810)具有可比性或更好的性能。 您能否推荐下一代替代产品、至少具有用于高速外部 ADC 通信的单个 UPP 接口和用于外部 DAC 的高速 SPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于同时具备这两种特性的器件、F2837x 系列器件是您的最佳选择; https://www.ti.com/product/TMS320F28379S 我已链接到单核、但如果您需要更高的 CPU 处理能力、还有一个双核型号。

    此致!

    Matthew