This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:快速启动

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406844/c2000ware-motorcontrol-sdk-flying-start

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
主题中讨论的其他器件:TIDM-02010

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户需要有关快速启动的以下支持:

1、提供迎风启动实施战略。
2.目前,遇到1000转/分的逆风时,启动出现故障。
3.当开环在顶风制动器停止后启动时,如果开环转向反转,闭环将会失效。 如何检测开环中的转向。

此致

Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、

    假设您参考的是通用电机控制实验室或 TIDM-02010参考设计、至少需要调整以下各项。 请注意、这可能不是详尽的更改列表-我强烈建议客户熟悉该设计的固件并执行全面测试。

    • 现有设计不提供稳健的过零策略。 在当前设计中、从(+)速度到(-)速度或从(-)速度到(+)速度可能会导致估算器出现问题、这种估算器依赖于在0速度下无法发生的 BEMF 检测。
      • 一般人建议、在以极低速度切换回开环以避免此问题的实现上、我已经看到一些成功。

    • 通过调整启动电流参数、可以缓解由强大的反向力导致的启动故障。 不过、特别是对于开环、现有的实现在很大程度上假设您尝试与现有的运动方向相同。 (它是在风扇的上下文中创建的)。 调整过零行为、启动电流参数以及与快速启动算法相关的时序都是必要的。

    • 在(3)的上下文中、"分段"是什么意思?

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢您的支持!

    如何在开环期间检测风扇的方向? 您能提供一些指导吗?

    Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InstaSPIN-FOC FAST 具有可供使用的内置方向估算。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    如何在1000-13000顶风时制动?

    此致

    Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我个人并不熟悉设计制动系统的最佳方法。 我会问我的同事、看看我是否能为你得到一个好的答案。 如果我无法做到、或者如果我花费的时间比预期的要长、可以在线找到电子制动器的系统设计理论、而且可以在网上找到相应的逻辑电路并将其编码到 MCU 中。

    我会尽快回复您。 此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在咨询同事之后、我们没有任何参考设计明确展示您需要的解决方案。 正如我在上一篇文章中所述、除了研究一般设计理论之外、在 e2e 和其他工程论坛上进行在线搜索也可能有帮助。

    此致、
    Jason Osborn