This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:SysConfig 中是否没有 eCAP 功能?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1413441/tms320f280049c-is-there-no-ecap-function-in-sysconfig

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的:

根据一些信息、eCAP 似乎可以在 SysConfig 中配置、

但我在 CCS 内的 SysConfig 或在线 SysConfig 中找不到此函数。

为什么?

谢谢!

BR

jjl3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junli:

    您的第一张图片来自仅 Pinmux 模式、对吗? 在 F280049C 上、没有直接引脚分配给 eCAP 信号。 这是通过 INPUTXBAR 间接的。 因此、您需要根据 DS/TRM 对其进行配置。

    如果您使用 Launchpad 的软件产品启动 SysConfig、您将获得更多选项:

    因此能够配置控制接口 ECAP。 您可能仍需要配置 INPUITXBAR 以连接 ECAP 信号... 我没有进一步讨论这个问题。 但生成的代码确实包含可用于项目的 ECAP 配置函数。

    此致、Frank