请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049C 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的:
根据一些信息、eCAP 似乎可以在 SysConfig 中配置、
但我在 CCS 内的 SysConfig 或在线 SysConfig 中找不到此函数。
为什么?
谢谢!
BR
jjl3


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的:
根据一些信息、eCAP 似乎可以在 SysConfig 中配置、
但我在 CCS 内的 SysConfig 或在线 SysConfig 中找不到此函数。
为什么?
谢谢!
BR
jjl3


尊敬的 Junli:
您的第一张图片来自仅 Pinmux 模式、对吗? 在 F280049C 上、没有直接引脚分配给 eCAP 信号。 这是通过 INPUTXBAR 间接的。 因此、您需要根据 DS/TRM 对其进行配置。

如果您使用 Launchpad 的软件产品启动 SysConfig、您将获得更多选项:

因此能够配置控制接口 ECAP。 您可能仍需要配置 INPUITXBAR 以连接 ECAP 信号... 我没有进一步讨论这个问题。 但生成的代码确实包含可用于项目的 ECAP 配置函数。
此致、Frank