工具与软件:
团队、
代表客户发布:
"我们注意到、在我们的 TI F28P55X 控制卡之间、同一输入的 ADC 计数存在差异。 两者都使用"X"前缀器件。 一个卡标记为 MCU132E1、另一个卡标记为 MCU132A。
这些电路板运行完全相同的代码、但针对相同输入报告不同的 ADC 计数值。 ADC 模拟基准配置为 VDDA。 两个电路板在3.38V (通过 USB-C 供电)下测量相同的 VDDA。 通过调用 Device_cal()来加载校准因子。
下表显示了旧电路板和新电路板之间相同 ADC 输入的 ADC 计数差异。
|
ADC 输入 |
旧电路板 ADC 计数(MCU132E1 ) |
新电路板 ADC 计数(MCU132A) |
|
1VDC |
1333. |
1258. |
|
2V 直流 |
2657. |
2509. |
|
3V 直流 |
3983. |
3762. |
我在上面使用"旧"与"新"、因为来自旧 PO 的所有电路板都以相同的方式工作、并且来自新 PO 的所有电路板都以相同的方式工作。
我们还发现了电路板之间的一些物理差异–指向修订版本更改、 MCU132E1与 MCU132A。
我们希望了解这些微控制器之间的这种差异、因为我们将在未来使用这些数据。"
谢谢!
Tom