主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 LAUNCHXL-F28069M
工具与软件:
尊敬的社区:
那么、最近我正在 LaunchXL f28069m 上开发一个软件。
现在、我已经完成开发、我想将代码加载到我为我的应用创建的定制 PCB 中。
我知道我可以使用 SCI 引导加载程序来刷写代码、但我仍然不清楚如何执行该操作。
如果有人帮助我就好了。
谢谢!
Vishwas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的社区:
那么、最近我正在 LaunchXL f28069m 上开发一个软件。
现在、我已经完成开发、我想将代码加载到我为我的应用创建的定制 PCB 中。
我知道我可以使用 SCI 引导加载程序来刷写代码、但我仍然不清楚如何执行该操作。
如果有人帮助我就好了。
谢谢!
Vishwas
您好、Vishwas、
首先要做的是熟悉 器件 TRM 引导 ROM 的第2章-特别是有关引导加载和引导模式的子章。 有一个 SCI 引导模式(请参阅2.2.16)。 我 也推荐我们的串行闪存编程器指南、尽管它面向其他 C2000器件、但也可以使用类似的过程通过 SCI 将代码加载到器件中。
SCI 引导加载程序源代码位于 C2000Ware 中(C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\boot_rom\f2806x\v1_1\rom_sources\source)。
如果您发现这些资源有用并能够加以利用、请告诉我。
此致、
Allison
您好、Allison、
我曾尝试使用 C2000 微控制器串行闪存编程中的参考启动 、后来得到了 
我不知道它可能卡在那里、或者在等待主机发送消息的时候卡在那里。
您能为我介绍一下发生的事情吗?
谢谢!
Vishwas
您好!

这是我使用该链接共享的图像。
您处于什么开发阶段-您是否尝试使用串行闪存编程器?
是的、实际上我是使用 LaunchXL-F28069M 开发应用的、但现在我想将该代码上传到应用 PCB、为此目的、我将使用串行闪存编程器。
您执行的步骤
实际上、我是指 YouTube 视频: (1518)《使用 TMS320F2837xD 的 SCI 引导加载程序》- YouTube
如果您无法访问本视频、请执行以下步骤:
1.修改串行闪存内核 Code Composer Studio 项目文件
要从 C2000Ware 库目录 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f2806x\examples\c28\f28069_sci_flash_kernel 导入
3. Re 编译项目并启用 CCS 编译器"Hex Utility"以生成 TI ASCII txt 格式化文件。
4.在 Windows C:驱动器中为自己创建一个工作目录。 如果您具有 C:驱动器的写入访问权限、则可以是:C:\Temp。 否则、您可以在以下目录中创建:C:\Users\vishwas.bhansali\TES_DFU (例如、您需要进行相应调整)、然后您需要将所有必需的文件(仅3个文件)复制到该工作目录、并通过将目录更改为:cmd C:\Users\hadiyat\Test_DFU 从该目录运行命令
a)编程器可执行文件:"serial_flash_programmer_appln.exe"
从 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer\serial_flash_programr_appln.exe 复制内容
b) MCU 内核 TI txt 文件:"f28069_sci_flash_kernel.txt"
从 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer\f286x\f28069_sci_flash_kernel.txt 复制内容
c)应用文件:"Example_2806xEPwmUpAQ.txt"(通过使用"Hex Utility"、我可以生成 txt 文件)
从 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer\f286x\Example_2806xEPwmUpAQ.txt 复制内容
5.然后打开 cmd 打开
C:\Users\vishwas.bhansali\TES_DFU
然后、复制:
serial_flash_programmer_appln -d f2806x -k f28069_sci_flash_kernel.txt -a Example_2806xEPwmUpAQ.txt -b 9600 -p COM5
您在顺序的哪一步遇到问题?
我认为主机设备首先将内核下载到目标器件、然后从内核那里获取控制权、并将应用程序上传到闪存中。
因此、如图中所示、它正在器件中下载应用程序、可能是在第二阶段。
请多多指教。
什么情况表明您遇到错误(问题的症状是什么)?
因为,它是停留在那个特定的声明下载 Example_2806xEPwmUpAQ.txt 到设备,而不是进一步的是我认为我有一个错误。
感谢您的快速响应、
Vishwas
尊敬的 Vishwas:
感谢您发送此信息。 如 TRM (2.2.16 SCI_Boot 函数)所述、器件应使用自动波特率功能与串行闪存编程器执行握手。在这种情况下、编程器主机发送一个初始字、器件使用此字来校准 SCI 波特率、并将数据回显进行确认。
当我最近为另一个 C2000器件运行此程序时、编程器消息如下所示:

我们看起来不像在序列中达到自动波特步进、因此问题是我们在哪里停止? 我首先要确认的是 要在 SCI 引导模式下启动器件? 那么、您是否在未连接调试器且引导引脚设置为 SCI 引导模式的情况下引导器件? 如果是、我们可以看到其他可能导致断开的位置。
此致、
Allison
您好、Allison、
感谢您的答复。
那么您是否在未连接调试器并为 SCI 引导模式设置了引导引脚的情况下引导器件?
是的、我不使用任何调试器、而是使用 UART 模块在 PC 和器件之间进行通信。
是的、我已通过选择 TRST/J_TRST = 0、TDO = 0和 GPIO34 = 1将引导引脚设置为 SCI 引导模式。
好的、这就是我现在要做的。
此致、
Vishwas
您好、Allison、
当闪存编程器 exe 停止查看器件在引导加载程序中的位置以便再次检查时、您能否使用 CCS 连接到器件?
您能指导我如何操作吗?
另一项需要检查的事情是验证 COM 编号是否正确
是的、COM 编号正确、而且我已经进行了验证。
尊敬的 Vishwas:
加载符号是一种有价值的调试方法。 此选项添加生成的工程".out"文件中提供的符号以进行调试、而不是通过 CCS 将实际的".out"程序加载到内核中。 引导器件、连接至主机编程器、然后继续使用命令执行串行闪存编程器。 一旦 IT 暂停:




请告诉我、您是否能够使它正常工作-还有其他线程可能也提供了有关如何执行该操作的说明。
此致、
Allison
您好、Allison、
我确实尝试执行了上述步骤、但在步骤中:4连接目标、我收到此错误

这可能是因为我有这样的连接:
PC 到 UART 驱动器模块的 USB 连接、然后 UART 驱动器模块到器件。
没有 XDS100v2。
如果回答正确、答案是肯定的、如果不使用 XDS USB 调试探针、我们就无法调试定制电路板。
但如果我们可以在不使用 XDS USB 调试探针的情况下进行调试、我们该怎么做?
此致、
Vishwas
尊敬的 Vishwas:
我真诚的道歉, 我误读了您之前的文章,以为您使用的是一个板与调试器. 正确的做法是、如果没有调试探针、您将无法执行我提到的步骤。
遗憾的是、在无法连接到器件并进行调试的情况下、很难判断发生了什么情况。 假设您的引导引脚确实正确、最后一项建议是探测/监控电源轨和 XRSn、以查看器件是否正确引导、否则建议使用评估板或调试器、以帮助了解器件/程序。
如果您想了解调试探针方面的建议、请告诉我。 在线提供一些相当便宜的选项。
此致、
Allison
您好、Allison、
您能否定义在测试/检查电源轨或 XRSn 引脚时应该得到什么结果?!!!
否则、建议使用评估板或调试器以帮助查看器件/程序。
我有一个评估板 LaunchXL-F28069m。
那么、请告诉我如何才能实现可见性。
如果您想获得调试探针方面的建议、请告诉我。 在线提供一些相当便宜的选项。
我已经订购了 XDS-100v2 USB 调试探针、看其他选项会很棒。
谢谢!
Vishwas
尊敬的 Vishwas:
这些器件包含一个器件复位(XRSn)引脚、该引脚在被驱动为低电平时将器件复位。 该引脚在上电复位(POR)、欠压复位(BOR)或看门狗复位时也被驱动为低电平。 您可以监控电源轨、以便在 XRSn 释放时观察到电源轨锁存。 如果 XRSn 正在切换、这意味着器件每隔 几个周期由看门狗复位一次。 如果您没有定期复位、那么您是在 禁用看门狗的专用引导模式下等待的。
我有同样的评估 板,并亲自尝试。 我目前遇到类似的问题、您可以看到自动波特不在哪里发生。 我想也许只是发送文件的格式、但让我与维护此闪存内核示例的人员确认一下、并更新我的进度。
只想补充一点、这是有关 launchpad https://www.ti.com/lit/ug/sprui11b/sprui11b.pdf 的指南
此致、
Allison
您好、Allison、
如果 XRSn 正在切换、这意味着看门狗每隔一个 周期复位一次器件
这正是 XRSn 引脚发生的情况、该引脚以63Hz 的频率持续切换。
我认为这意味着我未正确引导器件。
但到目前为止、我已将开关设置为:
GPIO34:1.
TDO:0
TRST:0
即使它正在发生这样的事情、为什么!!!!!!!
我将提供我的板的原理图、请看一下、如果有什么问题、请告诉我

谢谢!
Vishwas
您好、Allison、
为了交叉检查硬件是否存在问题、引导模式引脚可能没有相应地更改。 我确实从 IC 本身检查了特定引脚、并且获得了与 SCI 引导模式相同的结果。
所以、我可以这么说
GPIO34 = 1
TDO = 0
TRST = 0
当搜索为什么这种类型的问题发生,我得到了这两个博客。
TMS320F280049:在独立模式下、看门狗将持续使器件复位。 - C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛
CCS/TMS320F280049:器件独立运行失败- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛
他们讨论了我所面临的看门狗问题以及他们是如何从该问题中克服的。
从这些帖子我知道,问题在 Start_Branch 中,我们需要禁用看门狗,然后继续前进。
但我的 codestart 文件已经具有看门狗禁用功能、也许它也有其他要求。
请看一下它。
谢谢
Vishwas
尊敬的 Vishwas:
我也许已经解决了这个问题、但我的串行闪存编程器遇到了一个错误。 我正在立即与团队核实/更正、并将在我可以运行检查后立即提供更新。
同时、您能否:
1.设置仿真启动开关、开启设备电源、启动目标配置连接到该配置、打开存储器浏览器、检查0x0D00/0x0D01等处的存储器、并将所得值的屏幕截图发送给我。
2.为 SCI 引导设置开关并 在 LaunchPad 上发送您的开关设置图片以便我复查?
此致、
Allison
您好、Allison、
1. 设置用于仿真启动的开关、打开器件电源、启动目标配置以连接到该配置、打开内存浏览器检查0x0D00/0x0D01等处的内存、然后将值的屏幕截图发送给我。[/QUOT]不使用调试器是否会发生这种情况!!!!
此致、Vishwas
尊敬的 Vishwas:
我只是想提供一个更新、但在验证这一点时仍然遇到问题。 我也会在内部循环使用其他一些、本周晚些时候将为您提供更新。 一位和我的同事目前正在使用 F28069 Launchpad 对此进行测试、因此我列出了仿真引导建议(针对 Launchpad)、以便我们可以验证器件的过程、因为同样的过程适用于定制 PCB。 同样、该流程应遵循先前链接的串行闪存编程应用程序中直接列出的内容。
澄清一下、您仍然能够将闪存内核加载到器件的 RAM 中、但无法将应用代码加载到器件闪存中? 您能介绍一下如何生成应用代码.txt 文件吗? 我知道您之前说过、您正在使用十六进制实用程序-但是您采取了哪些步骤? 是设置为闪存构建配置的工程(加载到 RAM 的工程需要不同的链接器命令文件、而不是闪存)。
此致、
Allison
您好、Allison、
这就是为什么我列出仿真启动建议
我认为如果没有调试探针、就无法使用仿真引导模式。 对!??
由于我没有调试探针、因此我无法使用它。
您仍然能够将闪存内核加载到器件的 RAM 中

根据该内核映像已下载、但在下载应用代码时卡住了。
您能说明如何生成应用程序代码.txt 文件吗?

是设置为闪存构建配置的项目(加载到 RAM 的项目与闪存时需要不同的链接器命令文件)。 [报价]到目前为止、我还没有对构建配置进行任何更改、我只使用 ram 连接器命令文件。
此致、
Vishwas
您好、Vishwas、
我能够使用上的以下步骤成功运行该演示 LaunchPad F28069M 评估板 :