工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户在不同温度条件下测试 ADC 的一致性、 数据表显示温度 系数为-50/-20 ppm/C
![]()
当温差为50C 时、ADC 差值应为50ppm/C * 50 = 2.5/1000。
不过、我的客户在50°C 温差下使用 ADC 测得1.95V 基准、并观察到 ADC 计数不同、即20/4096 = 5/1000、是预期值的两倍。
对此观察结果有何解释? 是否有任何方法可以减小温差?
此致、
挂起。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户在不同温度条件下测试 ADC 的一致性、 数据表显示温度 系数为-50/-20 ppm/C
![]()
当温差为50C 时、ADC 差值应为50ppm/C * 50 = 2.5/1000。
不过、我的客户在50°C 温差下使用 ADC 测得1.95V 基准、并观察到 ADC 计数不同、即20/4096 = 5/1000、是预期值的两倍。
对此观察结果有何解释? 是否有任何方法可以减小温差?
此致、
挂起。
挂起、
由于控制环路是不间断的、他们发现难以定期校准 ADC。 是否有办法在不影响控制环路的情况下校准 ADC?
我不认为如此、执行校准需要 CPU 开销、我认为这是不可避免的。 客户是否可能不经常执行此操作?
与此同时、有没有任何解释说明为什么错误是预期值的两倍?
客户使用的内部基准电压是多少? 我会解释一下它们是否使用3.3V 基准电压。
否则、这些只是典型值、对于不同的器件可能会有所不同。
此致、
Ben Collier
Ben、
客户使用的内部电压基准是什么? 我对它们是否使用3.3V 基准有一个解释。
您是指 VREFHI? 他们使用的 VREFHI = 3V。
此致、
挂起。
您好!
由于定期校准很难进行、是否可以使用内部温度传感器手动校准?
您是说根据温度值创建类似查找表的东西吗?
此致、
Ben Collier