This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:ADC 偏移温度

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409199/tms320f28034-adc-offsets-by-temperature

器件型号:TMS320F28034

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户在不同温度条件下测试 ADC 的一致性、 数据表显示温度 系数为-50/-20 ppm/C  

当温差为50C 时、ADC 差值应为50ppm/C * 50 = 2.5/1000。  

不过、我的客户在50°C 温差下使用 ADC 测得1.95V 基准、并观察到 ADC 计数不同、即20/4096 = 5/1000、是预期值的两倍。

对此观察结果有何解释? 是否有任何方法可以减小温差?

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    Unknown 说:
    对此观察有什么解释吗? 是否有任何方法可以降低温度引起的差值?

    我们提供了定期偏移校准程序、可提高整个温度范围内的性能。 客户是这样做的吗?  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    他们发现难以定期校准 ADC、因为控制环路是不间断的。 有没有方法可以在不影响控制环路的情况下校准 ADC?

    与此同时、是否有任何解释可以说明为什么误差是预期值的两倍?

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    由于控制环路是不间断的、他们发现难以定期校准 ADC。 是否有办法在不影响控制环路的情况下校准 ADC?

    我不认为如此、执行校准需要 CPU 开销、我认为这是不可避免的。 客户是否可能不经常执行此操作?  

    与此同时、有没有任何解释说明为什么错误是预期值的两倍?

    客户使用的内部基准电压是多少? 我会解释一下它们是否使用3.3V 基准电压。

    否则、这些只是典型值、对于不同的器件可能会有所不同。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    客户使用的内部电压基准是什么? 我对它们是否使用3.3V 基准有一个解释。

    您是指 VREFHI? 他们使用的 VREFHI = 3V。

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在这种情况下、我想我们可以说这是典型值、并且它会因器件而异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    由于定期校准很困难、是否可以使用内部温度传感器手动校准?

    此致、

    挂起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于定期校准很难进行、是否可以使用内部温度传感器手动校准?

    您是说根据温度值创建类似查找表的东西吗?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是、偏移与温度间的关系 LUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不在办公室,直到9月19日,我将尝试尽快回到你回来。

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    很抱歉耽误你的时间。 这种方法听起来是可行的、但我没有关于如何做到这一点的任何示例。 这将由客户决定实施。

    此致、

    Ben Collier