This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:当安装在装备中并且加电时、DSP 在成功编程后发生故障。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411091/tms320f28335-dsps-failing-after-successful-programming-when-installed-in-the-gear-and-powered-up

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

大家好、我正在尝试 使用 XDS100V3调试探针、通过 JTAG 在安装在 PCB 上的 TMS320F28335芯片上刷写我们的程序。 我们这么做已经有几年了。 由于多个芯片在成功编程后安装在齿轮上时出现过热问题、因此出现故障。 检查后发现 PCB 上 JTAG 连接器的引脚5上的 VTref 为5V。 这是否芯片出现故障的原因、因为这个芯片的 I/O 额定电压是3.3V。 我的团队一直在使用5V 规格很长时间、但我们最近才开始研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否分享您的 JTAG 原理图? 您是否已将 F28335 DSP 的引脚连接至 VTref?  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5353.DSP.docx

    Ben、您好!

    随附了调试探针 XDS100V3的14引脚 JTAG 原理图和 TMS320F28335的推荐原理图。 在本例中、PCB 上的引脚5 VTref (PD)未连接到 DSP 的任何引脚、而是通过并联电容器连接到单独的5V 电源。 我想知道这个5V 的电压是否返回到调试探针、并且它会以5V 而不是3.3V 的电压使 DSP 闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    我想知道此5V 电压是否将返回调试探针并且它是否以5V 而不是3.3V 的电压使 DSP 闪烁。

    我不认为情况会如此、但我不是100%肯定的。

    您是否能够在闪烁时用示波器观察 JTAG 信号?  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我们测量了引脚3 (即 TDI 引脚)上的电压、刷写过程开始后、其读数立即为4V 左右。 为什么您认为 XDS100V3没有在5V 时闪烁、它是否具有内部钳位电路、即使 VTref 为5V 时也能将 JTAG 输出电压转换为3.3V。 4V 的示波器测量值表明芯片内部保护二极管可能被钳位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不在办公室,直到9月19日,我将尝试尽快回到你回来。

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    4V 示波器测量值表明芯片内部保护二极管可能被钳制。

    这听起来很合理。

    只是为了确认、您是否可以在一个电路板上将 vtref 更改为3.3V 以查看该问题是否得到解决?  

    如果是这样、那么我认为您是正确的、因为可能会有高电流通过保护二极管来损坏您的 DSP。

    此致、

    Ben Collier