工具与软件:
大家好、我正在尝试 使用 XDS100V3调试探针、通过 JTAG 在安装在 PCB 上的 TMS320F28335芯片上刷写我们的程序。 我们这么做已经有几年了。 由于多个芯片在成功编程后安装在齿轮上时出现过热问题、因此出现故障。 检查后发现 PCB 上 JTAG 连接器的引脚5上的 VTref 为5V。 这是否芯片出现故障的原因、因为这个芯片的 I/O 额定电压是3.3V。 我的团队一直在使用5V 规格很长时间、但我们最近才开始研究这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我正在尝试 使用 XDS100V3调试探针、通过 JTAG 在安装在 PCB 上的 TMS320F28335芯片上刷写我们的程序。 我们这么做已经有几年了。 由于多个芯片在成功编程后安装在齿轮上时出现过热问题、因此出现故障。 检查后发现 PCB 上 JTAG 连接器的引脚5上的 VTref 为5V。 这是否芯片出现故障的原因、因为这个芯片的 I/O 额定电压是3.3V。 我的团队一直在使用5V 规格很长时间、但我们最近才开始研究这个问题。
Ben、您好!
随附了调试探针 XDS100V3的14引脚 JTAG 原理图和 TMS320F28335的推荐原理图。 在本例中、PCB 上的引脚5 VTref (PD)未连接到 DSP 的任何引脚、而是通过并联电容器连接到单独的5V 电源。 我想知道这个5V 的电压是否返回到调试探针、并且它会以5V 而不是3.3V 的电压使 DSP 闪烁。
Anand、
我想知道此5V 电压是否将返回调试探针并且它是否以5V 而不是3.3V 的电压使 DSP 闪烁。
我不认为情况会如此、但我不是100%肯定的。
您是否能够在闪烁时用示波器观察 JTAG 信号?
谢谢!
Ben Collier
您好!
4V 示波器测量值表明芯片内部保护二极管可能被钳制。
这听起来很合理。
只是为了确认、您是否可以在一个电路板上将 vtref 更改为3.3V 以查看该问题是否得到解决?
如果是这样、那么我认为您是正确的、因为可能会有高电流通过保护二极管来损坏您的 DSP。
此致、
Ben Collier