Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D
工具与软件:
在调试 CCS 程序时获取以下错误:
连接到目标时出错:(ERROR-151 @ 0x0)连接期间使用的其中一个 FTDI 驱动程序函数返回错误状态或错误。 原因可能是以下一个或多个:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动器丢失、USB 电缆故障。 使用"common/uscif"文件夹中的 XDS100串行命令行实用程序验证是否可以找到 XDS 100。
我已经尝试了一些可用的在线调试。 LAUNCHXL-F28379D 开发套件上的 D-7和 D-8 LED 持续亮起 (红色和蓝色 LED)。
以下是的屏幕截图
错误弹出窗口
设备管理器
3.程序和
设备
计算机上。 请帮助我找出这个问题。





通过任何方式对其进行修复以使其能够按预期工作的范围?