This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:错误-151 @ 0x0错误

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416341/tms320f28379d-error--151-0x0-error

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

在调试 CCS 程序时获取以下错误:

连接到目标时出错:(ERROR-151 @ 0x0)连接期间使用的其中一个 FTDI 驱动程序函数返回错误状态或错误。 原因可能是以下一个或多个:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动器丢失、USB 电缆故障。 使用"common/uscif"文件夹中的 XDS100串行命令行实用程序验证是否可以找到 XDS 100。

我已经尝试了一些可用的在线调试。 LAUNCHXL-F28379D 开发套件上的 D-7和 D-8 LED 持续亮起 (红色和蓝色 LED)。  

以下是的屏幕截图

错误弹出窗口

设备管理器

3.程序和

设备

计算机上。 请帮助我找出这个问题。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能查看以下应用手册吗?

    https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我已经有了本应用手册、并应用了"检查目标配置文件以确保选择了正确的调试探针"中给出的调试步骤、但无法解决问题。 我使用了一个全新的  LAUNCHXL-F28379D 开发套件、发现了两种情况之间的以下差异(随附了"Device Manager"窗口和"Device Window"的屏幕截图以便进行比较)。 这是否意味着我的故障 DSP 已永久损坏、或是否存在  通过任何方式对其进行修复以使其能够按预期工作的范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    所以您只是在一个电路板上出现了问题、并且您在两个电路板上使用了相同的 USB 电缆?  

    您可以尝试更新 FTDI 芯片上的固件、但可能已损坏。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

    此致、

    Ben Collier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、主席先生、我有一个董事会的问题。 我完全且突然地使用了它、当我重复 CCS 程序的调试时、它开始给出前面提到的错误。 我使用了两块电路板的不同电缆(盒中提供的相应电缆)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为您可以尝试更新固件、否则 FTDI 芯片很可能已损坏。