请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P550SJ Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
您好!
我们使用 TMS320F28P550SJ9微控制器(64引脚)并使用 XDS110调试探针对其进行编程。 要开始使用微控制器、我们使用 C2000Ware_5_03_00_00包中的示例代码。
我们遵循的流程如下:
- 我们编译了示例代码、没有出现任何错误。
- 调试后、未发现任何问题。
- 我们继续刷写代码、DCSM 初始化成功完成(屏幕截图随附)。
但是、尽管成功编译和刷写了代码、但我们在预期的 GPIO 引脚上没有看到任何输出信号。 我们已尝试使用不同的示例代码进行测试、但结果是相同的、没有 GPIO 输出。
是否有人可以建议解决此问题的潜在原因或故障排除步骤?
提前感谢您的帮助