This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:使用 XDS110调试探针时 TMS320F28P550SJ9上的 GPIO 输出问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1418487/tms320f28p550sj-issue-with-gpio-output-on-tms320f28p550sj9-using-xds110-debug-probe

器件型号:TMS320F28P550SJ
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我们使用 TMS320F28P550SJ9微控制器(64引脚)并使用 XDS110调试探针对其进行编程。 要开始使用微控制器、我们使用 C2000Ware_5_03_00_00包中的示例代码。

我们遵循的流程如下:

  1. 我们编译了示例代码、没有出现任何错误。
  2. 调试后、未发现任何问题。
  3. 我们继续刷写代码、DCSM 初始化成功完成(屏幕截图随附)。

但是、尽管成功编译和刷写了代码、但我们在预期的 GPIO 引脚上没有看到任何输出信号。 我们已尝试使用不同的示例代码进行测试、但结果是相同的、没有 GPIO 输出。

是否有人可以建议解决此问题的潜在原因或故障排除步骤?

提前感谢您的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muzir:

    您使用的是 launchpad 还是定制电路板设计?

    您是否尝试过 c2000ware 中的 GPIO 切换示例?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用定制电路板设计、的确、我们尝试了 C2000ware 中的 GPIO 切换示例、但我们仍然面临同样的问题、GPIO 引脚上没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munzir:

    可能是定制电路板问题。

    您是否有可以尝试相同 c2000ware 示例的 launchpad?

    谢谢