This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:通过 SCI 进行 MCU 编程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415953/tms320f28386d-mcu-programming-via-sci

器件型号:TMS320F28386D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

我们正在测试基于 TMS320F28386D 的电路板。

是否有通过 SCI-A 接口(而不是 JTAG)对 MCU 进行编程的分步指南? 我们没有找到它。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clem:

    以下应用手册是否对您的情况有所帮助:

    C2000微控制器的串行闪存编程

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢查尔斯。 这对我们有所帮助。

    但我们仍有一些问题。 例如、首先我们需要知道:

    1. 在哪里可以找到 文件 flash_kernel_c28x_dual.txt ?
      或者我们是否可以在 C2000Ware_x_x_xx_xx \ driverlib \ f2838x \ examples \ c28x_dual \ flash_kernel \ cpu01中使用工程示例中的该文件
    2. 我们如何转换.txt 文件中的应用程序(main)?

    提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们设法创建了这些.txt 文件。

    现在我们可以正确地将内核下载到 RAM 中。

    但当我们选择 DFU_CPU1命令时、会收到 NACK 错误。

    您能帮助我们了解问题出在哪里吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧,不知何故(我们不是很确定如何...) 我们设法执行了 DFU_CPU1命令以将 core1编程到闪存中、但现在我们在串行闪存编程提示符工具和 C2Prog 工具中都遇到相同类型的错误(请参阅以下图像)。

    C2Prog

    地址0x011000处的.cmd 文件中似乎有错误(RAMGS4、请参阅下图)。

    该 RAM 区域的 dclfuncs 是唯一按2个字节对齐的、而不是出现在其他区域中的"align (8)":

    但也改变了该值、误差仍然存在。

    导致该误差的原因可能是什么?

    您能为我们提供帮助吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clem:

    对于下载的内核、您是否在 项目中使用 USE_20MHz_XTAL 符号? 这可在  device.h 的头文件中找到

    需要在工程属性中将和添加为内核生成的预定义符号:

    请告诉我如何使用 DFU_CPU1下载来进行这些更改。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢查尔斯。

    但在我们的电路板中、我们使用的是25 MHz 外部振荡器、而不是20 MHz 外部晶体。

    因此,我们应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clem:

    在这种情况下、您可以将  USE_25MHz_XTAL  符号与项目一起使用( device.h 文件中也应提到该符号)。  

    谢谢!

    Charles