This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:LAUNCHXL-F28P55X:

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR, LAUNCHXL-F28P55X, BOOSTXL-3PHGANINV, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1418312/launchxl-f28p55x-launchxl-f28p55x

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINV、LVSERVOMTR、 C2000WAREC2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

工具与软件:

您的时间非常宝贵、感谢您的支持。
正如建议的那样、我查看了 www.ti.com/.../overview.html 链接 、并在"设计和开发资源"一节下详细介绍了" C2000软件入门"。 然后、我按照页面中建议的步骤操作、可以启动一个空项目。

正如我先前提到的、测试设置如下所示:
控制器板:[LAUNCHXL-F28P55X (TMS320F28P55x LaunchPad 开发)]
2.逆变器电路板:[BOOSTXL-3PHGANINV (48V/10A 三相 GaN 逆变器)]。
3.支持的电机:低压伺服电机-低压伺服(编码器)电机和线束
[LVSERVOMTR、P/N:M-2310P-LN-04K、Teknic M-2310P-LN-04K ]

为了进行电机控制学习、我搜索了一些可与 LAUNCHXL-F28P55X + BOOSTXL-3PHGANINV + LVSERVOMTR 配合使用的示例。 但目录 C:\ti\c2000\C2000_SC2000_SC2000_00_00\solutions\boostxl_3phganinv\中找不到文件夹"f28p55x" Ware_Motor

文件夹"boostxl_3phganinv"仅包含以下各项:docs、f2837x、f28002x、f28004x、hardware。

1) 1)您是否可以提供指向使用上述组合的示例的链接?

2) 2)该工具是否支持任何仿真? 这用于在不连接硬件的情况下探索工具特性。

谢谢。此致、

Prasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1)您能建议使用上述组合时的示例链接吗?

    请下载最新的电机控制 SDK。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:http://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    Unknown 说:
    2)该工具是否支持任何仿真? 这是为了在不连接硬件的情况下探索工具功能。[/QUOT]

    所有套件和 C2000均可支持 仿真。 您可以在最新的 Matlab 版本中找到相关示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过下载最新的电机控制 SDK 已解决此问题。 非常感谢您对所提问题的宝贵答复。 谢谢。