工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
请分享计算 CHPFREQ 和 OSHTWTH 的公式。 如何评估?
来自 TRM、无法了解 当 TBCLK 为100Mhz 时如何评估 CHPFRQ 和 OSHTWTH 值?
请从下表中选择任何一个值进行解释?

谢谢、此致、
见 P. Parikh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
请分享计算 CHPFREQ 和 OSHTWTH 的公式。 如何评估?
来自 TRM、无法了解 当 TBCLK 为100Mhz 时如何评估 CHPFRQ 和 OSHTWTH 值?
请从下表中选择任何一个值进行解释?

谢谢、此致、
见 P. Parikh
大家好、
如果我们采用 OSHTWTH、则假设 TBCLK 为100MHz 并且 EPWMCLK 与 TBCLK 相同。
计算 OSHTWTH:
(EPWMCLK / 8 )= 100Mhz / 8 = 12.5MHz ,将此值转换为秒,我们得到1/12.5MHz = 80ns
2 *(EPWMCLK / 8)= 2 * 12.5MHz -> 2 *(1/12.5MHz)= 160ns
....
用于计算 CHPFREQ
如果您以100Mhz 运行、则为 EPWMCLK /(8 *(n+1))、n = 0、其中 n 是所选的分频器值。
N = 0:EPWMCLK /(8 * 1)= 12.5MHz
N = 1:EPWMCLK /(8 * 2)= 6.25Mhz
...
希望这一点得到澄清。
此致、
Ryan Ma