This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:如何评估 ePWM CHPFREQ 和 OSHTWTH?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1422134/tms320f2800157-how-to-evaluate-epwm-chpfreq-and-oshtwth

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

请分享计算 CHPFREQ 和 OSHTWTH 的公式。 如何评估?

来自 TRM、无法了解 当 TBCLK 为100Mhz 时如何评估 CHPFRQ 和 OSHTWTH 值?

请从下表中选择任何一个值进行解释?

谢谢、此致、

见 P. Parikh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果我们采用 OSHTWTH、则假设 TBCLK 为100MHz 并且 EPWMCLK 与 TBCLK 相同。

    计算 OSHTWTH:

    (EPWMCLK / 8 )= 100Mhz / 8 = 12.5MHz ,将此值转换为秒,我们得到1/12.5MHz = 80ns

    2 *(EPWMCLK / 8)= 2 * 12.5MHz -> 2 *(1/12.5MHz)= 160ns

    ....

    用于计算 CHPFREQ

    如果您以100Mhz 运行、则为 EPWMCLK /(8 *(n+1))、n = 0、其中 n 是所选的分频器值。

    N = 0:EPWMCLK /(8 * 1)= 12.5MHz

    N = 1:EPWMCLK /(8 * 2)= 6.25Mhz

    ...

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan Ma:

    我了解计算 CHPFREQ 和 OSHTWTH 的公式、但我有一个与设置 CHPFREQ 输出相关的问题。

    如果 CPU 时钟配置为100 MHz、并且我需要实现250kHz 的 CHPFREQ、我如何在不更改 CPU 时钟的情况下完成该任务?

    此致、

    开会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    遗憾的是、要满足250kHz @ 100MHz 的要求、您必须将 ePWM 的时钟更改为更低的频率。 最低值为1.56Mhz。

    此致!

    Ryan Ma