This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:将 Arduino 替换为 LAUNCHXL-F280025C

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, LAUNCHXL-F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1419664/launchxl-f280025c-replace-the-arduino-with-the-launchxl-f280025c

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
主题中讨论的其他器件:BQ76952、、 C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

我使用 bq76952监控电池电压、电流和温度。 之前、我使用 Arduino 板通过 I2C 读取 bq76952数据以及通过 CAN 总线与 PC 通信。

现在、我要将 Arduino 替换为 LAUNCHXL-F280025C。 具体来说、我想使用该板通过 I2C 从 bq76952读取数据、并通过 CAN 总线将数据传输到 PC。 是否有 LAUNCHXL-F280025C 的任何软件示例可完成以下两项任务:1. 通过 I2C 配置 bq76952并从中持续读取数据? 2.通过 CAN 总线持续发送读数据。

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    虽然 我尚不了解 有任何专门配置 bq7692的示例、但 C2000Ware 示例可以根据您的需要进行修改。 对于 I2C、我建议先使用 i2c_ex3_external_loopback 和 i2c_ex6_eeprom_interrupt。

    我来向您请教有关这些示例的 CAN 专家。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    对于 CAN 传输、可以使用 C2000Ware 下的示例 CAN_Ex5_TRANSMIT_RECEIVE。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、

    您还有其他问题吗? 否则、我将继续并关闭该线程。

    此致、

    Aishwarya.