This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我使用 bq76952监控电池电压、电流和温度。 之前、我使用 Arduino 板通过 I2C 读取 bq76952数据以及通过 CAN 总线与 PC 通信。
现在、我要将 Arduino 替换为 LAUNCHXL-F280025C。 具体来说、我想使用该板通过 I2C 从 bq76952读取数据、并通过 CAN 总线将数据传输到 PC。 是否有 LAUNCHXL-F280025C 的任何软件示例可完成以下两项任务:1. 通过 I2C 配置 bq76952并从中持续读取数据? 2.通过 CAN 总线持续发送读数据。
此致、
Josel
Josel、
您还有其他问题吗? 否则、我将继续并关闭该线程。
此致、
Aishwarya.