Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, TMDSHSECDOCK, SN65HVD230, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D、 TMDSHSECDOCK、 SN65HVD230、 C2000WARE
工具与软件:
客户遇到 有关 TI F28388D 的严重配置问题。 特别是、由连接管理器 CPU (ARM)控制的 MCAN 器件表现出一些令人担忧的行为。
他们尝试向其嵌入式操作系统添加 CAN XCP 功能、并使用随附的 CPU3示例(ex2)、我们为 CAN-FD 配置了 MCAN。
当它们从 Peak PCAN-USB FD 适配器向 TI F28388D MCAN 器件发送一系列消息时、我们会看到一致但随机的消息丢失。 如果它们在发送和接收时 相互连接了2个 TI F28388D 微控制器(每个微控制器都配备了 CAN 收发器)、则不会发生这种行为。 预期应用是主设备(通常不是 TI CAN 适配器)与多个 TI F28388D 从设备单元通信、CM 上的 TI MCAN 通过 CAN-XCP 将遥测数据发送到主设备。 这种一致的消息丢失使其无法使用。
查找有关调试信息的指导以解决该问题。 实验中的当前测试配置如下。
- TMDSCNCD28388D F28388D 评估模块。
- TMDSHSECDOCK HSEC180 controlCARD 基板集线站
- TI SN65HVD230有源3.3V CAN 收发器
- PEAK PCAN-USB FD - IPEH-004022 CAN-FD 适配器
- 运行 Peak PCANView 的 Windows 10工作站重复发送消息序列。
- 通过 XDS110调试器(JTAG)连接的 Code Composer