This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:TRM

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1425361/tms320f2800156-q1-trm

器件型号:TMS320F2800156-Q1
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

开发环境:

MCU:TMS320F2800156-Q1

TRM: TMS320F280015x 实时微控制器技术参考 Manual_RevB_.pdf

CCS:12.7

SDK:C2000Ware_5_02_00_00

如果是 CLKFAILCFG、我会在测试过程中选择该值。 未启用 DCCx_ERROR_EN、 由 DONE 或错误事件生成的中断会进行或运算并进行标记 不是 SYS_ERR 中断。

我认为这与 TRM 的描述有冲突。 您能区分哪种情况是正确的吗?

谢谢你。


/BR

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    您在本节中专门讨论的注释仅涉及 SYS_ERR_INT、您可以看到、如果 SYS_ERR 的特定错误源启用后会作为 SYS_ERR_INT 传播到 ePIE。

    对于此器件、尽管 DCC 错误不是从寄存器中看到的 SYS_ERR_INT 的错误源、因此 TRM 中的注释不适用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    /BR

    塞缪尔