请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800156-Q1 Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE
工具与软件:
开发环境:
MCU:TMS320F2800156-Q1
TRM: TMS320F280015x 实时微控制器技术参考 Manual_RevB_.pdf
CCS:12.7
SDK:C2000Ware_5_02_00_00
如果是 CLKFAILCFG、我会在测试过程中选择该值。 未启用 DCCx_ERROR_EN、 由 DONE 或错误事件生成的中断会进行或运算并进行标记 不是 SYS_ERR 中断。
我认为这与 TRM 的描述有冲突。 您能区分哪种情况是正确的吗?


谢谢你。
/BR
塞缪尔