This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:上电复位

Guru**** 2383390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SG, TMS320F28P550SJ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1422144/tms320f28p550sj-power-on-reset

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

尊敬的所有人:

    下图显示了芯片上电波形、其中绿色表示3.3V VDDIO 、黄色表示 XRSn 信号。 从图中可以看出、VDDIO  (绿色)和 XRSn (黄色)一开始同时上升。 当 VDDIO (绿色)上升到0.6V 时、触发 XRSn (黄色)信号复位。 然后、 当 VDDIO  (绿色)上升到2.6V 时、XRSn (黄色)信号被释放;

   我的问题是:芯片只能在 VDDIO  (绿色)升至1.2V 时才能工作、为什么会在0.6V 时触发 XRSn (黄色)信号复位? 在1.2V 电压下、芯片将无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28P550SG

    工具与软件:

    您好、TI 专家:

    我的客户按如下方式测试了 F28PNS 的 XRSn 引脚和 VDDIO 电压。 黄色线是 XRSn 引脚、绿色线是 VDDIO。 我们发现 XRSn 电压随着 VDDIO 的变化增加至0.56V、然后复位至0V。  

    他们担心波形异常、想要知道 XRSn 引脚为何会增加而不是保持0V、直到所有电源轨就绪。  

    我假设波形是正常的、 0.56V 是启动 I/O POR 模块的电压、如下所示。 对吗?  

    期待您的回复。 谢谢!

    BR、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28P550SJ

    工具与软件:

    尊敬的所有人:

         下图显示了芯片上电波形、其中绿色表示3.3V VDDIO 、黄色表示 XRSn 信号。 从图中可以看出、VDDIO  (绿色)和 XRSn (黄色)一开始同时上升。 当 VDDIO (绿色)上升到0.6V 时、触发 XRSn (黄色)信号复位、 然后 当 VDDIO  (绿色)上升到2.6V 时、释放 XRSn (黄色)信号;

        我的问题是:在 正常情况下、芯片只能在 VDDIO  (绿色)升至1.2V 时才能工作、为什么同时触发0.6V?的 XRSn (黄色)信号复位、 芯片 不工作。

    谢谢

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家:

    请问、这问题是否有进展?

    BR、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是所示外部电路的预期行为。  正如您注意到的、随着 VDDIO 开始斜升、内部 POR 逻辑在~0.6V 之前不会开始工作。  即使 XRSn 在此期间上升、它也不能满足被视为"逻辑高电平"的器件 VIH 要求、因此器件本身仍不会退出复位、并且不会执行任何代码等   

    POR 逻辑激活后、它将保持 RESET 关闭状态、直到器件处于适当的工作范围内、使得 VDDIO 都处于 DS 规格范围内、VDD (来自内部 VREG)也处于规格范围内。

    因此、不应对上述波形产生系统影响、并且器件始终保持已知状态。

    此致!
    Matthew