This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:Uniflash 不能与 C2000连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423932/tms320f28034-uniflash-can-not-connect-with-c2000

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户需要使用 uniflash 连接 F28034、并按如下方式满足此问题:

如果使用"从现有目标配置文件创建会话"

他将会见:

如果他使用"检测到的设备"或"新配置"

他将会见:

  

但是、我的客户可以使用此 CCXML 文件通过 CCS 连接到 F28034。

并在 CCS 中检查连接。 JTAG 连接良好。

在我这边、我会测试 CCXML 文件、可以使用 uniflash 连接到器件。

对此问题有何建议?

客户的 PC 和软件的详细信息

PC:Windows 11家庭23H2

操作系统版本:22631.4317

Uniflash:8.5.0和8.8.0 (两者都以前符合问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能查看这个应用手册吗?  https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    由于 CCS 有更多的调试选项、因此更容易确保一切都先使用 CCS 运行。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Collier:

    我们可以使用 CCS 连接芯片。

    但是、为什么 Uniflash 会报告此错误? 如何解决该问题?

    谢谢!

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对 CCS 和 UNIFLASH 使用相同的目标配置文件? 看起来目标配置文件可能存在问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="278285" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423932/tms320f28034-uniflash-can-not-connect-with-c2000我的客户可以使用此 ccxml 文件通过 CCS 连接到 F28034。

    你能将 ccxml 文件附加到该线程吗?

    谢谢

    Ki