主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户需要使用 uniflash 连接 F28034、并按如下方式满足此问题:
如果使用"从现有目标配置文件创建会话"
他将会见:
如果他使用"检测到的设备"或"新配置"
他将会见:
但是、我的客户可以使用此 CCXML 文件通过 CCS 连接到 F28034。
并在 CCS 中检查连接。 JTAG 连接良好。
在我这边、我会测试 CCXML 文件、可以使用 uniflash 连接到器件。
对此问题有何建议?
客户的 PC 和软件的详细信息
PC:Windows 11家庭23H2
操作系统版本:22631.4317
Uniflash:8.5.0和8.8.0 (两者都以前符合问题)