This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:如何将 DCSM Z1和 Z2拆分为两个.hex 或.out

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423242/tms320f280039-how-to-split-dcsm-z1-and-z2-into-two-hex-or-out

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的香槟:

根据下述主题、如果我们需要使用 C2Prog  通过受 DCSM 保护的 zone1和 zone2对器件进行编程、我们需要 将 z1和 z2的代码拆分为单独的*。hex (或*。out)文件并单独进行编程。

但如何实现它? 我在 CCS 中找不到 将 DCSM Z1和 Z2拆分为两个.hex 或.out 的工具。 你有什么建议吗? 谢谢!

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1304060/tms320f280039-using-c2prog-when-both-zone-are-locked-by-dcsm?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=C2Prog%20AND%20DCSM#

尤伊拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我不熟悉此类工具。 您是否有用于配置 DCSM 设置的源文件? 手动将该文件拆分为两个文件并创建两个.hex/.out 文件可能更容易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    您是否对如何"手动将该文件拆分为两个文件"有任何想法?

    谢谢!

    尤伊拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:  

    Luke 不在办公室,直到10月21日,所以请期待一个延迟的回应。 感谢您的耐心!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    您是否有用于配置 DCSM 的源文件? 例如、SysConfig 会生成 dcsm.asm 和 dcsm.cmd 文件、如果您使用 SysConfig 配置 DCSM 设置、这些将是源文件。

    谢谢!

    Luke