请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的香槟:
根据下述主题、如果我们需要使用 C2Prog 通过受 DCSM 保护的 zone1和 zone2对器件进行编程、我们需要 将 z1和 z2的代码拆分为单独的*。hex (或*。out)文件并单独进行编程。
但如何实现它? 我在 CCS 中找不到 将 DCSM Z1和 Z2拆分为两个.hex 或.out 的工具。 你有什么建议吗? 谢谢!
尤伊拉