This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:CAN -引导加载程序软件复位问题

Guru**** 2546190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427627/tms320f280025c-can---bootloader-software-reset-issue

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

您好!

在 F280025C MCU 中、前两个扇区用于 CAN 引导加载程序、其余扇区用于应用程序。

首先、我们刷写了引导加载程序、然后刷写了电机控制应用程序、结果没有问题。

在应用程序期间、如果我们通过发送 CAN 消息执行软件复位、就会出现问题。 复位后、引导加载程序从扇区1运行、并等待几秒钟的更新。 如果没有收到更新、旧应用程序将运行。 但是、在此过程中、当应用程序在软件复位后运行时、电机控制不会正常运行(电机急冲)。 有趣的是、经过下电上电后、不会出现此问题。

此处可能是什么问题?

谢谢!
Hariprasath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hariprasath:  

    您能否提供有关问题性质和应用的更多背景信息? 是什么导致电机急动? 您是否能够连接器件并查看软件/控制算法处于什么状态?  

    此致!
    Matt