请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 工具与软件:
尊敬的 Champs:
我是为我们的客户提出这个问题。
用户使用 OTP 进行引导模式更改等
用户希望确认编程的 OTP 内容正确。
对 OTP 进行编程一次后、用户可以在下面的红色框中从0x78000读回用户的所有 OTP 并将其进行比较。
结果应该是相同的。
他们可以对此 用户的 OTP 0x78000至0x78BFF 使用任何类型的校验和/CRC 算法、结果应该相同。
也就是说、该用户的 OTP 对于用户的代码应该是相同的。 内部没有校准数据、唯一 ID 等 TI 信息。
我们的理解是否正确?