This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:用户##39;s OTP 校验和应相同?

Guru**** 1794070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429390/tms320f280039c-user-s-otp-checksum-should-be-same

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的 Champs:

我是为我们的客户提出这个问题。

用户使用 OTP 进行引导模式更改等

用户希望确认编程的 OTP 内容正确。

对 OTP 进行编程一次后、用户可以在下面的红色框中从0x78000读回用户的所有 OTP 并将其进行比较。

结果应该是相同的。

他们可以对此  用户的 OTP  0x78000至0x78BFF 使用任何类型的校验和/CRC 算法、结果应该相同。

也就是说、该用户的 OTP 对于用户的代码应该是相同的。 内部没有校准数据、唯一 ID 等 TI 信息。

我们的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    那么您是对的。 USER OTP 中有一些"默认"值、其中一些位已编程为0且不能重新编程为1。 除此之外、用户 OTP 中没有校准数据或唯一 ID。 还应该遵守用户 OTP 的 DCSM 部分(0x78000至0x783FF)、以避免对不必要的安全设置或引导设置进行编程。

    谢谢!

    Luke