This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:F280039C

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430325/tms320f280039c-q1-f280039c

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

因为我已成功进行基于 F28379D (CLB 类型1)的 CLB 仿真;

它会生成 clb_sim.d、clb_sim.o、simulation_output.exe 和 clb.vcd

编译后处理步骤、我可以弄清楚它使用的库以及它是哪种类型的 CLB;

并使用 GTKWave 将其打开;  

但是、由于当切换到 F2800xx (3类 CLB)时、情况变得更糟、

首先、post-build 步骤、

进行了很多修改;  

我认为这并不是像以前那样清楚的事情;

clb_sim.d、clb_sim.o、simulation_output.exe 和 clb.vcd;

仅生成 clb_sim.d  

链接资源

CCS 的任何其他关键配置

 在修改"post-build steps (编译后处理步骤)"之后、

修改了 Type3 CLB、

clb_sim.d、clb_sim.o、 simulation_output.map、

尚未生成以下文件:

simulation_output.exe 和 CLB.VCD;

开发环境:

GCC:(Tdm64-1) 5.1.0

CCS 12.1

C2000WARE 5.01

SysConfig 1.18.

构建报告。

echo "==== CLB 仿真的构建已移至 CLB 工具。 单击"?" 图标(通过_Generate CLB Simulation File_ enable)、了解更多详细信息(位于 Tile Design SysConfig 模块的全局参数中)====== "
如果${GENERATE_DIAGRAM}=1 ${NODE_TOOL}"${C2000WARE_ROOT}/utilities/clb_tool/clb_syscfg/dot_file_libraries/clbDotUtility.js "${C2000WARE_ROOT}/utilities/clb_tool/clb_syscfg /""${BuildDirectory}/syscfg""${BuildDirectory}/syscfg/clb.dot
如果${GENERATE_DIAGRAM}=1 ${NODE_TOOL}"${C2000WARE_ROOT}/driverlib/.meta/generate_diagrams.js "${C2000WARE_ROOT}""${BuildDirectory}/Diagrams""${BuildDirectory}/syscfg"

c2000ware 5.01中 F280039C 的编译后步骤;  

这对构建过程的理解是没有意义的;

 右键单击 clb_simulation.bat、 不会发生任何情况;

双击右键?   ---  单击鼠标右键没有什么不同;

我将如何解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 建瑞:

    您是否按照 CLB 工具用户指南中的步骤运行 clb_simulation.bat?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪个版本的 CLB 工具用户指南中、建议运行 clb_simulation.bat、而不是 clb_simulation.exe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建瑞:

    我刚查看了 CLB 用户指南。 运行 clb_simulation.bat 应生成一个 clb_simulation.exe。 这是您在这边看到的吗? 您是否已按照用户指南中的步骤安装了 gcc 编译器?

    谢谢!

    Luke