This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:UNIFLASH 下载错误

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430737/tms320f28p650dk-uniflash-download-error

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好、 TMS320F28P650DK6通道!

一个客户目前正在使用 C2000 TMS320F28P650DK6器件开发一个电路板。

在通过 UNIFLASH 下载固件时、它们在擦除闪存时遇到2-3个错误。
之后、当他们尝试通过 UNIFLASH 再次下载固件时、 会收到 FMSTAT 错误、但不会下载。

目前、固件用作闪存引导、代码从 FLASHBANK0 (0x080000)开始。

当通过 UNIFLASH 进行下载时、这将清除所有闪存区域(FLASHBANK0~4)并进行下载。

但是、当它们清除除 FLASHBANK0之外的其余区域时、闪存区域将像以前一样正常清除。

对于上述情况、我想知道是否有任何解决方案或需要检查的东西。

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    客户使用的是哪个版本的 Uniflash? 他们是否可以分享错误的屏幕截图?

    谢谢。此致、

    Charles