请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DK 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
您好、 TMS320F28P650DK6通道!
一个客户目前正在使用 C2000 TMS320F28P650DK6器件开发一个电路板。
在通过 UNIFLASH 下载固件时、它们在擦除闪存时遇到2-3个错误。
之后、当他们尝试通过 UNIFLASH 再次下载固件时、 会收到 FMSTAT 错误、但不会下载。
目前、固件用作闪存引导、代码从 FLASHBANK0 (0x080000)开始。
当通过 UNIFLASH 进行下载时、这将清除所有闪存区域(FLASHBANK0~4)并进行下载。
但是、当它们清除除 FLASHBANK0之外的其余区域时、闪存区域将像以前一样正常清除。
对于上述情况、我想知道是否有任何解决方案或需要检查的东西。
谢谢。
此致、
插孔