Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
使用 OTP 编程和 DCSM 更改引导配置引脚。
我要通过对 OTP 进行编程来更改 BOOTCONFIG 引脚。 (默认值:GPIO72 GPIO84)
BMSP1:GPIO128 BMSP0:GPIO121
我已成功通过更改 EMU_BOOTPIN_CONFIG 和 EMU_BOOTDEF_LOW 尝试此引脚。
我无法直接更改 Z1_OTP_BOOTPIN_CONFIG (0x78008)和 Z1_OTP_BOOTDEF_LOW (0x7800C)地址的值。
此设置是否足够更改 bootconfig 引脚? 我是否还需要对 ZONE1 LINKPOINTER 进行编程?
此致。