This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:通过 OTP 编程和 DCSM 更改引导配置引脚。

Guru**** 2651775 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431768/tms320f28388d-changing-bootconfig-pins-with-otp-programming-and-dcsm

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

使用 OTP 编程和 DCSM 更改引导配置引脚。

我要通过对 OTP 进行编程来更改 BOOTCONFIG 引脚。 (默认值:GPIO72 GPIO84)
BMSP1:GPIO128 BMSP0:GPIO121

我已成功通过更改 EMU_BOOTPIN_CONFIG 和 EMU_BOOTDEF_LOW 尝试此引脚。

我无法直接更改 Z1_OTP_BOOTPIN_CONFIG (0x78008)和 Z1_OTP_BOOTDEF_LOW (0x7800C)地址的值。

此设置是否足够更改 bootconfig 引脚? 我是否还需要对 ZONE1 LINKPOINTER 进行编程?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Attila:

    您无需修改 LINKPOINTER。 如果使用 SysConfig、您只需选择引导模式和引导模式选择引脚。 请注意、这会对 OTP (一次性可编程)值进行编程、因此您只能对这些设置进行一次编程。

    谢谢!

    Luke