工具与软件:
多年来、我们一直使用 C2Prog 通过 USB-485转 RS 转换器通信、将测试代码编程到我们的组装厂。 我现在遇到引导加载程序回显错误、但没有任何变化(HW、SW)。 感谢为解决此问题提供任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
多年来、我们一直使用 C2Prog 通过 USB-485转 RS 转换器通信、将测试代码编程到我们的组装厂。 我现在遇到引导加载程序回显错误、但没有任何变化(HW、SW)。 感谢为解决此问题提供任何帮助。
Lewis、
抱歉、TI 方面在此处缺少通信;不确定您有没有来自您方面的更新。 您是否能够在串行引脚上放置一个示波器、以便 比较从主机传输到 C2000的数据与 C2000返回的数据? 尝试查看总线上是否存在真实的错误、主机未正确捕获的错误、然后 C2Prog 会抛出错误。
我知道、FWIW 对此器件没有任何更改;我们应该考虑对您的整个系统进行任何其他更改、例如新的 PC 主机或新的 USB 到 RS485转换器等?
此致!
Matthew
我还没有查看任何信号。 我正在尝试安装最新的 C2Prog、但遇到了内部 IT 约束、因此请等待问题得到解决。 我们确实拥有一台新 PC、但它已经投入使用了一年。 我更改了 USB-RS485转换器、但只是因为我们遇到了此问题。 当我更换设备时、错误似乎消失了、但最近又出现了。 我从黑盒 IC831A 型号切换到了 Ulinx 型号485USB9F-4W。 我将对信号监控或新安装的任何发现作出回应。
你好、刘易斯!
我们最新版本的 C2Prog 包含多个可执行文件。 您可能正在寻找的是`cp2-cli.exe`。
有关 CLI 选项和其他详细信息、请参阅 C2Prog 用户手册。 可通过 C2Prog 帮助菜单访问该手册。
为了能够协助 解决沟通问题、我需要更多的信息。
谢谢!
相位差