This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP EP

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420665/sm320f28335-ep-sm320f28335-ep

器件型号:SM320F28335-SM320F28335 EP

工具与软件:

多年来、我们一直使用 C2Prog 通过 USB-485转 RS 转换器通信、将测试代码编程到我们的组装厂。  我现在遇到引导加载程序回显错误、但没有任何变化(HW、SW)。  感谢为解决此问题提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lewis:

    您使用什么波特率与引导加载程序通信?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Charles。  我已经尝试了不同的波特率以查看故障是否会消失。  我尝试过9,600,57600和115200。  对于每个波特率、屏幕显示波特率已锁定、然后显示回波错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lewis:

    那么、对于您的设置、当前使用的 C2Prog 版本是什么?

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图通过右键点击来获取该 exe 的版本,并转到详细信息,但版本是空白的。  我还想上传几张图片来显示错误、但似乎不是上传文件的方式。  是否有任何关于如何获取版本的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lewis、

    抱歉、TI 方面在此处缺少通信;不确定您有没有来自您方面的更新。   您是否能够在串行引脚上放置一个示波器、以便 比较从主机传输到 C2000的数据与 C2000返回的数据?  尝试查看总线上是否存在真实的错误、主机未正确捕获的错误、然后 C2Prog 会抛出错误。

    我知道、FWIW 对此器件没有任何更改;我们应该考虑对您的整个系统进行任何其他更改、例如新的 PC 主机或新的 USB 到 RS485转换器等?

    此致!

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有查看任何信号。  我正在尝试安装最新的 C2Prog、但遇到了内部 IT 约束、因此请等待问题得到解决。  我们确实拥有一台新 PC、但它已经投入使用了一年。  我更改了 USB-RS485转换器、但只是因为我们遇到了此问题。  当我更换设备时、错误似乎消失了、但最近又出现了。  我从黑盒 IC831A 型号切换到了 Ulinx 型号485USB9F-4W。  我将对信号监控或新安装的任何发现作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了一些问题。  我从您的网站下载了最新的 C2Prog、以了解它是否适用于最新的程序。  我们使用.bat 文件调用此函数、我们调用了 C2ProgShell.exe。  但是、安装最新的 C2Prog 后、没有 C2ProgShell 列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、刘易斯!

    我们最新版本的 C2Prog 包含多个可执行文件。 您可能正在寻找的是`cp2-cli.exe`。

    有关 CLI 选项和其他详细信息、请参阅 C2Prog 用户手册。 可通过 C2Prog 帮助菜单访问该手册。

    为了能够协助 解决沟通问题、我需要更多的信息。

    • 哪种版本的 C2Prog 多年来运行良好? 只需启动 C2Prog 应用程序、该版本将在 GUI 中突出显示。 以及"关于"菜单。
    • 您在使用哪种引导加载程序? 标准 SCI 引导、还是自定义加载程序?
    • 当您的解决方案停止工作时、哪些方面发生了变化?
    • 您到底是如何修改波特率的?

    谢谢!

    相位差