请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28P65X 工具与软件:
尊敬的专家:
我在这里询问我的客户。
#1。 在如下所示启用 HRPWM 后、我们会发现 XTBPRD 无法生成代码、但 XTBPRDHR 可生成 如下代码:


为什么它具有 EPWM_setXCMPRegValue 函数(myEPWM1_BASE、EPWM_XTBPRD_ACTIVE、500);带有 XTBPRDHR?
#2.在没有按如下所示启用 HRPWM 时、我们发现 XTBPRD 可以生成 如下代码:

此处有任何指南或建议? 谢谢。