This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:为什么启用 HRPWM 后、SysConfig 无法生成 XTBPRD 代码?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430363/launchxl-f28p65x-why-xtbprd-can-not-generated-code-by-sysconfig-when-hrpwm-enabled

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

#1。 在如下所示启用 HRPWM 后、我们会发现 XTBPRD 无法生成代码、但  XTBPRDHR 可生成 如下代码:

为什么它具有 EPWM_setXCMPRegValue 函数(myEPWM1_BASE、EPWM_XTBPRD_ACTIVE、500);带有 XTBPRDHR?

#2.在没有按如下所示启用 HRPWM 时、我们发现 XTBPRD 可以生成 如下代码:

此处有任何指南或建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我可以在这里跟进此问题的进展吗? 谢谢。