请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 工具与软件:
尊敬的专家:
我要求为客户提供服务。
客户开发了 用于 PMBus 通信的 I2C 外设。 当 PC 主机被请求从器件读取数据时、他们发现该数据读取了两次。 参见下图0x86:

它们使用 PIE8.1 I2CA ISR 通过 I2C 外设上的 PMBus 栈向 PC 主机发送数据。 那么、如何解释这种 现象呢? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我要求为客户提供服务。
客户开发了 用于 PMBus 通信的 I2C 外设。 当 PC 主机被请求从器件读取数据时、他们发现该数据读取了两次。 参见下图0x86:

它们使用 PIE8.1 I2CA ISR 通过 I2C 外设上的 PMBus 栈向 PC 主机发送数据。 那么、如何解释这种 现象呢? 谢谢。