This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:当 PC 主机请求从从器件读取数据时、它们发现该数据读取了两次。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1428623/tms320f280039c-when-the-pc-host-computer-requested-to-read-data-from-the-slave-they-found-that-the-data-was-read-twice

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的专家:

我要求为客户提供服务。  

客户开发了 用于 PMBus 通信的 I2C 外设。 当 PC 主机被请求从器件读取数据时、他们发现该数据读取了两次。 参见下图0x86

它们使用 PIE8.1 I2CA ISR 通过 I2C  外设上的 PMBus 栈向 PC 主机发送数据。 那么、如何解释这种 现象呢? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我可以跟进此问题的进展吗? 谢谢。