This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:TMS320F28P650SH:

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1425557/tms320f28p650sh-tms320f28p650sh

器件型号:TMS320F28P650SH
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

当我将配置的 syscfg 文件复制到现有工程中时、它将报告上述错误。 解决方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供有关现有工程和已配置的 syscfg 文件的更多详细信息。   

    是否为与 CCS 工程相同的器件创建了 syscfg 文件?

    同样、您是否尝试从双核项目迁移到单核项目?   

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择了同一器件、但是现有项目已经从双核处理器切换到单核处理器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现有项目本身没有错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可以在文本编辑器中打开 SysConfig 文件并删除上下文选项(--context "cpu1")、然后在 SysConfig GUI 中重新打开 SysConfig 文件。

    由于它从双核切换到单核、因此需要删除 CPU 上下文选项。

    此致

    Siddharth