请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28P65X 工具与软件:
是否可以将 P659-Launchpad 连接到 AM2BLDCDCSERVO 电路板?
如果没有、需要进行哪些更改?
Rgds
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
是否可以将 P659-Launchpad 连接到 AM2BLDCDCSERVO 电路板?
如果没有、需要进行哪些更改?
Rgds
你(们)好。 至于我的研究,以下引脚的80接头引脚是"不兼容的":
引脚8:LaunchXLF28P65X 上的 Bootmode0、通过跳线进行设置。 这将使 AM2BLDCSERVO 上的一些 TTLS 短路。
引脚17:需要一个上拉电阻器、因为它在 LaunchXLF28P65X 上打开。
引脚18: LaunchXLF28P65X 上的 Bootmode1通过跳线进行设置。 J17必须位于位置1-2、否则无 SDFM_CLK_IN。
您能确认吗?
Rgds