This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LAUNCHXL-F28P65X -与 AM2BLDCSERVO 兼容??

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423940/launchxl-f28p65x-launchxl-f28p65x---compatibility-with-am2bldcservo

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

是否可以将 P659-Launchpad 连接到 AM2BLDCDCSERVO 电路板?  

如果没有、需要进行哪些更改?

Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您想使用硬件的哪些特性? 不应支持 SDFM 感应、绝对编码器和可能的其他特性。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应具备以下功能:

    PWM 输出(似乎可以通过 J4.35 - J4-40实现)。

    SDFM 输入2 (三相)

    模拟输入(2路输入)

    eCAP 输入(2个输入)

    Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除 SDFM 之外的所有寄存器应兼容。 您始终可以根据需要跳接信号。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 至于我的研究,以下引脚的80接头引脚是"不兼容的":

    引脚8:LaunchXLF28P65X 上的 Bootmode0、通过跳线进行设置。 这将使 AM2BLDCSERVO 上的一些 TTLS 短路。

    引脚17:需要一个上拉电阻器、因为它在  LaunchXLF28P65X 上打开。

    引脚18: LaunchXLF28P65X 上的 Bootmode1通过跳线进行设置。 J17必须位于位置1-2、否则无 SDFM_CLK_IN。

    您能确认吗?

    Rgds